This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:Vshunt 错误

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1463220/ina237-vshunt-error

器件型号:INA237

工具与软件:

 在我们的设计中、IN237用于两个可选总线 V/I/P 监视器、请参见下图

48VBUS 悬空、、监控12VBUS 电流(μ A、但有一个大监控器误差(__LW_AT__监控器2.5A、由于48VBUS Rshunt 电路)2m Ω/10R /10R)、移除这些器件会消除此错误

我想从根本上解决这个问题、因此我需要有关 INA237 差分电流检测架构的更多详细信息?您能帮忙、还是您能帮忙解释一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Up 图中有一个错误的连接

    根本原因是10R/2MOHM/10R 流小电流 iL、然后 INA237  iL monitor=iactual*1MOHM-VSHUNT*20欧姆,监测电流误差发生