This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL081:TL081CDR

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TL081, TL081H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1465054/tl081-tl081cdr

器件型号:TL081

工具与软件:

器件型号: TL081CDR  

我们遇到了与 PCN# 20220615003.1相关的问题。  

我们知道、此 PCN 变更与晶圆和框架以及车身制造和组装地点有关。

我们想知道"输入失调电压调整 N1、N2"是否无法用于 TL081CDR?

由于 TL081CD 被 TL081CDR 取代,基于 TT 电路图,无论如何调整 R38 ,输出电压不会随转速+~转速+变化。 (R37.
=5.1k Ω 或1.5k Ω)。
………………

..................................................................................................................    ……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新芯片与 TL081H 完全相同、并且使用了不同的架构、因此无法再使用相同的偏移调整机制。 据我所知、这些引脚是 NC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pearl、

    [报价 userid="629544" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1465054/tl081-tl081cdr "]我们知道此 PCN 变更关乎晶圆与框架与车身制造与装配地点。

    是的、PCN 的日期为2022年6月16日、点击此处获取 mouser.com 的链接。

    https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20220615003_20220616135610237.pdf

    [报价 userid="629544" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1465054/tl081-tl081cdr "]我们想知道"输入偏移调整 N1、N2"与 TL081CDR 没有任何功能吗?

    请查看 Clemens 简化方框图、且 Vos 调整已消除、可能在2021年早期修订(必须提前查看数据表进行确认)。  

    您是否可以再次上传两张附加的图像? 我无法查看原理图。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的热情响应。

    我们了解这个问题真的很有用。

    下面是我们的 电路图,如果我们仍然使用"TL081CDR",您能帮助检查如何修改吗,或者对于我们的使用,有什么更好的解决方案。

    基于我们的当前电路图,无论如何调节 R38,使用转速+~转速+都不会有输出电压变化。 (R37.
    =5.1k Ω 或1.5k Ω)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    我已将您的回复发送给团队。 我们将确认下一个解决方案。

    为您提供良好的支持1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pearl、  

    、无论如何调节 R38、使用 Dacho+~ Dacho+都不会改变输出电压。 (R37.
    =5.1k Ω 或1.5k Ω)。[/报价]

    有。 这是这些引脚上的电流行为-已禁用或未在后置 PCN 运算放大器中实施 Vos 修整功能。 如果 Vos 高于您的要求、您可能需要更改为更低的运算放大器失调电压(最简单的解决方案-可能需要其他 Vos 修整方法来重新旋转 PCB)。

    此致!

    Raymond