This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2917-N:LM2917-N

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3914, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1462986/lm2917-n-lm2917-n

器件型号:LM2917-N
主题中讨论的其他器件:LM3914TINA-TI

工具与软件:

您好!

我想设计一个使用 LED 和专用硬件但不使用 MCU 的转速计(我已经使用 MCU 进行了测试、它运行良好)
以下是来自引擎来源的数据

  • 频率= 30至400Hz
  • Hz = RPM/20
  • 电压= 12V 方波脉冲

我在互联网上找到这个电路、根据该网站上的信息、该电路的功能完全相同、但我需要确认、它是否适用于无源器件(或者是否有任何 EVM 或参考设计可供使用)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    我想我们确实有一份文档可以帮助您解决这个问题。 LM2907转速计/速度开关构建块应用 讨论了如何计算无源器件以及通用电路设计。

    另外、为了帮助您在将来查找有关某个器件的材料、当您在 TI.com 上的产品页面上时、如果您转到技术文档、通常可以找到涵盖该特定器件的材料。 在本例中、由于它是一个较旧的器件、因此它上面没有太多内容、但很多时候、您可以找到很多不同的文档类型、评估模块和参考设计。  

    请告诉我这是否是您正在寻找的!  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的答复。
    您提到它是旧器件。 是否有任何更新的类似芯片?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    没有任何更新的器件。 我的注释更多地是关于较新的器件往往会围绕其发布更多内容。 它的使用寿命并不是很长。

    也就是说、我正在考虑是否可能围绕此器件创建新内容 、并且想要了解有关您的应用的更多信息! 这个使用 LED 的转速计是从哪里设计的?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将为汽车制造一个转速计、而不是模拟电机。
    我使用 MCU 完成了这项工作、但我想消除固件部分。
    您认为上述电路可以正常工作吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    我认为从描述来看它应该会起作用。 不过、当然最好在实验中对其进行测试以进行确认。

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我有一个关于 LM2917的简短问题。
    它是否也接受正弦波和方波?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    我不明白为什么不应该这样做。 输入级是比较器、因此它正在查找 阈值电压。  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robert、我进一步研究了数据表。
    我需要澄清几个有关输入信号的问题。
    我收到的信号来自 MSD-6AL 点火控制。
    它具有特定的转速计信号(12V 方波形式)。

    频率= RPM/20

    600-8000rpm SO 30Hz400Hz
    6缸发动机

    现在、在数据表中、请参阅随附的图片。

    这是从点火线圈的次级绕组获取信号的典型应用(如果我错了、请更正我)。 我相信这就是为什么使用分压器来降低 TACH+引脚的输入电压。
    虽然我已经转换了12Sq 波、我需要这个吗?

    如何仿真电路来测试一些东西?
    是否有适用于 LM2917和 LM3914的 LTspice 模型以便我可以对所有内容进行仿真?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    [报价 userid="486312" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1462986/lm2917-n-lm2917-n/5622742 #5622742"]此典型应用程序从点火线圈的二次绕组获得信号(如果我错了、请更正我)。 我相信这就是为什么使用分压器来降低 TACH+引脚的输入电压。
    虽然我已经转换了12Sq 波形、但我需要这个吗?

    我想指出的是、这种情况只能在14引脚封装型号上实现。 在8引脚型号中、TACH-连接到 GND。  

    有时、信号可能需要在到达 LM2917之前衰减、具体取决于传入的电源电压和/或预期输入信号。 例如、比较器没有轨到轨输入共模电压。 因此、如果您的电源为12V、并且期望输入到比较器输入端的信号为12V、最好首先衰减该信号、以免违反器件参数。  

    是否有适用于 LM2917和 LM3914的 LTspice 模型以便我可以对所有内容进行仿真?

    我需要核实为什么该模型没有启动、但我们确实有 LM2917的仿真模型、但我们似乎有一个官方模型、您可以使用 TINA-TI 来运行。  

    e2e.ti.com/.../2313.LM2917_2D00_14-flow-rate-F_2D00_V-converter-06282024.TSC

    我不在负责处理 LM3914的团队中、因此您可能需要创建另一个线程来提问。 但在大多数情况下、如果 SPICE 模型不在 TI.com 上、则很可能没有。  

    此致、

    Robert Clifton