This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:INA238 ADC_CONFIG 设置

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1464201/ina238-ina238-adc_config-setting

器件型号:INA238

工具与软件:

你(们)好

我的客户端尝试使用 ADC_CONFIG 位2-0功能来检查功率平均值。

但他们发现他们是否有任何设置,如7h,4h,3h。

功率值将恢复为0 .

它们当前将 VSHCT (bit 8-6)设置为5h

MODE 至 Fh (连续)

2h 到0x00fa。 其他寄存器为默认设置

我们是否需要检查或设置任何其他设置?

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    感谢您的耐心。 由于美国假期、该团队不在办公室、但将在我们于1月21日(星期二)返岗时回复。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我将研究这一问题、并将在今天对您作出答复。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    当您获得0的功率时、您是否可以向我发送所有寄存器值的读数? 这将帮助我更好地分析设置。 另外、如果您可以告诉我用于计算的最大预期电流、会有所帮助。

    您还可以再次检查 DIAG_ALERT 寄存器、以确保没有意外标志、例如在 MATHOF 或 MEMSTAT 处。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitch

    感谢您的大力支持。

    他们已读取如下所示的寄存器。

    如果它们将1h 设置为默认值。 它们可以正常读取功率。

    20 (最大预期电流)/ 2^15 = 0.000610352 (CURRENT_LSB)

    819.2 * 10 ^6 * 0。 000610352 * 0.5m Ω(R SHUNT)

    = 250.0001792

    因此 SHUNT_CAL = 0x00FA

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    从您发送给我的寄存器来看、VSHUT 结果似乎实际上为0、因此不会有任何读取功能。 这可能是它们功耗为0的原因。  

    如果问题不是这样、则他们可能 具有 MATHOF 位的标志。 如果 在分流器上测得的电流比用于计算 CURRENT_LSB 及相应 SHUNT_CAL 寄存器值的电流更高、则可能会出现 MATHOF 误差(数学溢出)、然后功率和电流的结果可以为0。 使用您计划测量的最大可能电流进行计算非常重要。 由于在更改 SHUNT_CAL 值时误差会消失、因此 很可能就是这种情况。

    如果以上都不是问题、请在0功率测量期间从所有寄存器值发送寄存器读数。   

    此致、
    Mitch