This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:集成输入滤波器放大器

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1465249/lm2904-integrated-input-filter-amplifier

器件型号:LM2904

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们有集成输入滤波放大器吗? 或者我们是否有滤波器 IC? 客户希望使用它来检测电压并实现高精度。

BRS、

Francis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    您在寻找什么频率范围?  我们有集成 EMI 滤波器的器件、其中滤波器截止频率大于100 MHz、但我对这一帖子的解释并不是您想要的。

    对于频率较低的滤波器件、有一个名为 UAF42 的旧器件、它集成了用于滤波器设计的精密电容器和电阻器。  但这款器件很旧、我不推荐用于新设计。  否则、我不知道有任何特定的模拟滤波器器件。   如果您能告诉我们频率范围和滤波器要求、我们可以帮助缩小范围。

    此致、
    Mike