This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:ALERT 引脚功能

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA238, INA4230, INA4235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1466624/ina238-alert-pin-function

器件型号:INA238
主题中讨论的其他器件: INA4230INA4235

工具与软件:

尊敬的技术支持:

我们将构建一个自动测试设备、以便为16个 DUT 上电、同时通过16个 INA238测量电源电流。

我想将 ALERT 引脚主要用作过流检测器、以便其信号 可以反馈回控制 DUT 的高侧开关、从而从该特定 DUT 中切断电源。

我的问题是:由于 ALERT 引脚也具有"转换完成"功能、我可以直接将 ALERT 信号馈送到控制高侧开关的逻辑(例如 AND 和端口:ALERT + MCU 信号)吗?

是否有更好的方法可以管理来自16个 INA238的16个 ALERT 信号? 请注意、一次只能有一个 DUT 上电。

最终、我是否可以将所有16个警报信号连接到单个总线、并在过流事件期间利用微控制器停用高侧开关?

感谢您的支持、

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    如果需要、您可以禁用 ALERT 引脚上的转换就绪标志、仅使用该引脚进行逻辑控制(您甚至可以将 ALERT 调整为高电平有效或低电平有效、从而更好地控制逻辑电路)。 但是、如果您希望在启用 ALERT 引脚上启用转换就绪的逻辑、则仍必须读取 INA 寄存器设置以查看是否存在您要查找的警报、因此在这种情况下、仅通过 MCU 控制它可能会更容易。 (如果 ALERT 引脚上的转换未就绪、您仍可以从器件读取以检查 DIAG_ALRT 寄存器中的转换就绪标志。)

    如果您在同一总线上拥有全部16个器件、那么当一个器件触发警报时、您可以使用 SMBus 警报响应来轻松查看触发警报的器件:

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、由于您使用16个器件、因此您可能会对我们的新4通道器件 INA4235和 INA4230感兴趣。