This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:激光检测

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6629, OPA859, OPA858, LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1465139/lmh6629-laser-light-detection

器件型号:LMH6629
主题中讨论的其他器件: OPA859OPA858LMH32401

工具与软件:

您好!

我正在设计一种用于检测波长峰值为1500nm、功率级别为200nW 的脉冲激光的系统。 我已经尝试使用 LMH6629等各种运算放大器设计一个互阻抗放大器、但由于输入信号的功耗极低、未能产生输出。

有人可以建议使用合适的 IC、评估板或模块来有效检测此信号吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看@ LMH32401、OPA859或 OPA858吗?

    您能不能帮助我们了解您在 Tx 侧用什么将脉冲驱动到激光中? 我们在那里也可能有一些有趣的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 使用驱动器操作激光器。 我在接收器侧工作。 我还会检查以上内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ibny,

    您能否同时告诉我们、您想让跨阻放大器实现的跨阻增益和带宽是多少?

    因此、我们建议您选择最适合您的应用的器件。

    此致

    Anant