This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2251:您是否有 PSRR 特征图?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1465670/opa2251-do-you-have-any-graph-of-psrr-characteristics

器件型号:OPA2251

工具与软件:

大家好、

我的一个客户将 OPA2251用于其当前产品。

此时、他们有以下问题。


我们需要任何显示 OPA2251 PSRR 特性的图。
您是否具有以下图?
1.电源电压与 PSRR 的关系
2.频率与 PSRR 之间的关系

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-san:

    OPA2251数据表显示了 p.11上 PSRR 与频率间的关系图

    该器件    在 VS=2.7V 至 VS=+36V 时指定 PSRR 为±3uV/V (最大值±30uV/V)。

    谢谢、此致、

    Luis   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的答复。

    您的回复对我们很有帮助。

    再次感谢您、此致、
    和也。