This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37D73:功耗极高。

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37D73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1464358/trf37d73-extremely-high-power-consumption

器件型号:TRF37D73

工具与软件:

您好!

我们拥有采用 TRF37D73的成熟设计。

最近我们意识到、在某些电路板上、 TRF37D73消耗的电流极高-高达350mA。

处于该状态的放大器可以正常运行、但 PWDN 输入不会控制放大器行为。

电源电压和输入信号强度(电源)在数据表规格范围内。

之前是否报告过此类问题?

什么原因可能导致它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fedor Beav:

         您是否尝试过在出现此问题的电路板上更换 TRF37D73器件? 您能否分享一下设计原理图? 我们没有看到之前报告过任何此类问题。

    此致、

    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 赫鲁迪·库马尔·穆迪雷迪:

    感谢您的答复。

    此问题是由电路板制造问题引起的。

    在校正后、 TRF37D73可以完美运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fedor

    很高兴您的问题得到解决。 我要结束该主题帖。

    此致、

    赫鲁日