This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9141:应用电路回顾

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9141, OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1464794/tlv9141-application-circuit-review

器件型号:TLV9141
主题中讨论的其他器件: OPA551

工具与软件:

嗨、团队:

您能否帮助检查电路是否正常工作? 谢谢  

客户希望使用分压功能为 OP 供电、然后使用电压跟随器产生10V 电压来控制某些电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 C1;这有可能使输出不稳定、而输出电压将由运算放大器本身保持稳定。

    运算放大器的电源需要一个电容器。

    请注意、输出电流必须流经 R3、因此100 kΩ 可能过大。 并且输出并不会始终达到 V+处的电压(请参阅图5-23)、因此最好使用一个单独的分压器、为运算放大器的电源提供更高的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    如果放大器的输入与为运算放大器供电的电源电压相同、则放大器的输出将在线性区域之外的电源轨内。

    您将需要使用另一个分压器将电源设置为高于所需输出电压的电压、从而允许输出摆幅余量...

    谢谢。此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    C1未置于输出端。 我只需要更改 R3? 对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    无需轨到轨。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    分压器电压(理想情况下)为48V * 27k/(100k+27k)= 10.2V。 但您会尝试使用该电压为运算放大器的 V+电源供电、同时、该相同电压以缓冲器配置馈入放大器的同相输入。

    最重要的问题 是 TLV9141的所有电流消耗+您尝试加电的控制电路的总放大器负载电流都将流经100kΩ 电阻器、因此~10.2V 将随放大器的电流负载而急剧变化。 该电压将作为100kΩ* ILOAD 的函数发生变化。

    第二个问题是运算放大器的输出级将始终饱和到正电源轨、而不会完全达到10.2V。  空载时、输出电压将比电源电压低10mV 左右、但根据负载的不同、相对于电源轨的输出摆幅与负载限制之间的输出电流的函数关系(除100kOhm*ILOAD 压降之外:

      

    因此、根据输出电流负载、您也许可以考虑改用10V 电压稳压器、这种稳压器将提供更高的效率以及更好的调节电压与电流负载之间的关系。

    此致、   

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您还可以选择一个更高电压的放大器、例如使用+48V 电源供电的 OPA551、从而使用分压器提供准确的10.2V 电压。

    谢谢、此致、

    Luis