This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:测量和校准结温

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1465144/ths3491-measuring-and-calibrating-junction-temperature

器件型号:THS3491

工具与软件:

大家好!

测量 T_J 感应输出时、根据数据表、25°C 处的典型电压值应为1.06V。  

为了校准我们的应用中的温度测量、我们已将放大器断电(PD 模式)并允许其达到平衡温度。 在放大器附近、我们远程测量了 PCB 温度、并假设 放大器将具有相同的温度。 此电流的测量值为32°C 、其放大器温度读数为1.029V。 使用3.2mV/°C 的斜率、我们计算得出在25°C 下 电压应该更像1.006V。  

这是否适合正确校准温度读数?  

为放大器供电(在 PD 模式之外)后、电压读数通常约为1.09V。   使用经校准的    曲线时、这与50°C 相关、但使用"典型值"曲线时仅与33°C 相关。  

请注意、数据表包含电压与温度之间的关系曲线(图8-41)、该线穿过点(25°C、1.0V)、而不是(25°) C:  1.06V)。  

鉴于温度差异非常大、我只想确保我们正确交互操作数据。

提前感谢、
Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    您可以通过这种方式对此引脚进行校准。 如果您有了烤箱并以这种方式设置环境温度、那么您还可以获得更多积分。 不过、您在32°C 时获得的值在断电状态下处于该引脚的范围内。 它会因器件而异、因此如果您想要更准确的结果、校准是理想选择。 您能分享一下您使用的是什么电压电源吗? 您是否在器件不驱动任何东西的情况下读取此1.09V、这意味着通过器件的唯一电流是其静态电流。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您的快速响应。

    引脚13、14上的电源电压为+14V、引脚7、8上的电源电压为-14V。  

    是的、这个读数1.09V 是在没有驾驶任何东西的情况下读取的。  

    谢谢!
    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    在这种电源电压和器件处于打开状态的情况下、器件会在耗散静态功率时自发热。 当环境温度大约为27°C 时、我们可以预计器件的结温处于50°C 的范围内、所以您计算出的值不会超出范围。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、这是我们最后得出的结论。 谢谢您的参与!

    最后一个说明-数据表中的图表明环境温度下的电压约为(25°C、1.01V)、但数据表中的"典型"电压表明(25°C、1.06)。 鉴于这两点存在矛盾、这是否有原因? 我已经说明了与"典型"情况相关的线在数据表图中提供的线旁边是红色的。  

    谢谢!
    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    数据表表格中的典型值是使用包含 多个器件的测试设备捕获的、以便给出该电压的允许范围。 该图是在随机器件上捕获的。 这就是为什么在25°C 时、它不是1.06V 的典型值、但仍在我们在表中突出显示的范围内。 最大值/最小值的规格可保证器件处于此范围内、但不一定意味着它是典型值、因为给定批次中的随机器件可能略超出典型值。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清!