This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV07:一些样本显示意外的输出结果

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1465099/tlv07-some-samples-show-unexpected-output-result

器件型号:TLV07

工具与软件:

您好!

我的客户观察到一些 TLV07样片出现异常输出。

*一些样本显示较大的"剩余电压",并将在一定时间后收敛。
另一方面、几乎一些示例显示较小的"纹波电压"。

我们想知道这一问题的根本原因。
我附上了显示我们问题的"概述"和"详细信息"的文件。 请确认、您能否提供反馈?

此致、

e2e.ti.com/.../Unexpected-behavior-on-TLV07.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、龙内

    感谢您进行介绍该行为的演示。  您能提供一个原理图、其中显示了多路复用器器件型号、反馈电阻器(和电容器)、ADC 和放大器之间的任何 RC 负载以及 ADC 吗?

    您能分享一下可能涉及的电容器器件型号吗?  在陶瓷电容器中、对于需要快速建立的应用、我们通常建议在信号路径上使用 C0G 高等级电容器、因为其他一些较低级别的陶瓷电容器具有电介质吸收、可表现为较长的建立时间。

     谢谢。此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis San、

    >您能提供一个原理图,显示多路复用器部件号、反馈电阻器(和电容器)、ADC 和放大器之间的任何 RC 负载以及 ADC 吗?
    =>很抱歉、目前很难披露原理图信息。
    然而、我听说它们不会在 OPAMP 的输出和 ADC 之间实现任何非创建电容器。
    我在上一主题中描述了"adc"、但实际上他们介绍了"双集成型 adc"、所以他们通过使用电阻器、模拟开关和运算放大器来配置 adc 电路。

    >您能分享可能涉及的电容器部件号吗?
    =>如上所述、它们不会实现运算放大器和 ADC 之间的任何建模电容器。

    >在陶瓷电容中,对于需要快速稳定的应用,我们通常建议在信号路径上使用 C0G 高级电容,因为其他一些较低级别的陶瓷电容具有电介质吸收,可能表现为较长的稳定时间。
    =>是的、我们首先怀疑"稳定问题"或"负载问题"。
    但是、以下原因无法解释这种情况。

    1、此现象仅在"INPUT 1 -> INPUT 2"和"INPUT 3 ->"INPUT"的情况下才会出现。
    2、输出端没有连接这么重的负载。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、龙一

    Word 文档描述了一个稳定问题、其中器件需要在200ms 内在特定窗口内稳定下来。  目标稳定电压窗口的分辨率是多少? 例如、该电压是 ±100µV 10mV 还是±μ V?

    反馈中使用了哪些电压电源以及哪些组件? 使用什么信号源来生成输入信号。

    我们需要获取有关测试条件的详细原理图和详细说明。  没有电路细节很难评论、没有这些信息就只能推测出来。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    如您所说、我们还需要了解有关客户电路的更多详细信息。 然后我向客户提出这个问题。 但是客户表示在系统中发现了其他可疑点、所以会重点调查。
    因此、他们表示、他们希望将此保留一段时间。
    现在我将关闭此线程、当我们需要从 OPAMP 的角度重新研究时、我将重新打开线程。

    此致、