This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331LV:启动期间出现奇怪的输出行为

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1466123/tl331lv-strange-output-behavior-during-startup

器件型号:TL331LV

工具与软件:

大家好!

在我们的某些电路板上、TL331LVDBVR 遇到了令人困惑的问题。 在启动期间、某些比较器会随机切换输出、即使其输入完全在预期范围内也是如此。 这种意外的开关行为会造成问题、因为在我们的应用中、它会触发连接到比较器输出的触发器。

为了隔离这一问题、我们从 PCB 上移除了触发器及其周围的电路以进行测试、在比较器的输出端仅保留10k 上拉电阻。 尽管如此、我们仍然会在启动期间观察到意外的开关。 有趣的是、并非所有 TL331都表现出这种行为、但我们有几种可重现的方法导致此误差。

CH1为 VCC、CH2为 IN-、CH3为输出、而 CH4为 IN+。

是否有人遇到过与 TL331LVDBVR 类似的行为、或对造成此问题的原因有任何疑问?

非常感谢您提供任何建议或见解!

谢谢!

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    很抱歉、您在使用  TL331LVDBVR 时遇到问题。 最后还可以观察到器件电源斜升时的输出干扰 我们最近发现 TL331LVDBVR 对会影响内部 POR 电路的电源斜坡速率很敏感。 我们目前正在发布数据表更新、以解决该器件的这一问题。

    我可以建议使用 POR 对电源斜升速率不敏感的替代器件。 TLV7021、 TLV7041和 TLV1821 都是具有 POR 功能的开漏比较器。