This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:限幅放大器

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1466145/opa333-limiting-amplifier

器件型号:OPA333

工具与软件:

尊敬的团队:

 我似乎还记得、我们的产品系列中有一个放大器或 PGA、您可以通过限制输出摆幅来保护、例如 ADC 的输入。 假设我们在3.3V ADC 之前有一个+/-12V 的 INA。 该信号具有1.5Vpp 和大约200kHz 的 BW、应在不出现太多损耗的情况下传递到 ADC。

 您对如何实现这一目标有很好的想法吗?

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie、

    这将输出限制在0V 至3.3V 范围内、平坦带宽限制在1.4MHz @-3dB 范围内。  1nF 的 C2是否可与 ADC 良好配合使用?