This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA239:查询

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: INA239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1465261/ina239-queries

器件型号:INA239

工具与软件:

HII、

我们在项目中使用 INA239、规格如下。

电流测量值:450A

Rshunt:100uOhm

下面是一些问题

1.如果不使用 VBUS 引脚,可以保持悬空

如果测量到的电流大于50A、INA239会冻结

3、分流器为母线型,距离 INA239和分流器超过20厘米,如何减轻线束压降的影响,将额外的滤波器有用

我们要使用3.3V 为 INA239供电、这会影响 IC 性能

此致

Mittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    1.是的,可以让 Vbus 悬空。

    2.能否验证 SHUNT_CAL 寄存器的值。 该值应为1125 (十进制)、但如果意外编程为125 (十进制)、则上限为50A。

    3.要尽量减少线束掉落,您需要找到降低导线阻抗的方法。 但是、由于我们要测量差分电压、只要导线对称、两端的压降就应该相同、因此您的差分电压测量结果是相同的。 添加滤波电阻器会使压降更差、但您可以添加滤波电容器。

    4.以3.3V 电压为 INA239供电没有问题。 数据表中的电气特性表适用于电源电压为3.3V 的情况。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Holly

    对于500A 电流和25uOhm 分流电阻,分流计算寄存器值应为312(十进制),值是正确的,请验证

    另外、IN+和 IN-引脚处有10欧姆串联电阻作为 Rprotect、我是否需要增加/减小配置的值。

    此致

    Mudit Mital

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    500A 分流器和25uOhm 分流器时的 SHUNT_CAL 值为312、您是正确的。

    在 IN+和 IN-引脚上可以使用10 Ω 的值。

    此致!

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Holly

    使用25 uOhm 分流器时,电流测量误差超过10%,如果我们流过1A 电流沿25 uOhm 分流器,分流器测量的压降为.025mV,而 INA 239测量的压降为.06mV

    我正在使用的 ADC 范围为163.84mV、用于求平均值的样本数为128、转换时间为4120us

    刻度

    小额信贷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudit:

    根据您的设置、1A 时出现此误差是正常的。 我包含一张来自我们的误差计算器工具的图片、并且我也将在此处链接它。

    https://www.ti.com/tool/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL 

    如果增大分流电阻器、在1A 时将能够获得更低的误差。 例如、在364uOhms 时、1A 时的误差为2%:

    此致、

    Holly