This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:EEG 前置放大器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1459723/ina333-eeg-pre-amp

器件型号:INA333

工具与软件:

大家好!
我正在研究 EEG 测量设备(带电池电源)项目、所以我想在 ADC 输入之前制造前置放大器电路(模拟器件 AD177177-2)。

我在论坛上看到了这个主题:

e2e.ti.com/.../ina333-signal-amplification-with-ina333-before-feeding-to-ads1291

我打算与 INA333配合使用、但有一些要点尚不清楚。

1./ INA333之前是否需要滤波器? 如果是、请推荐过滤器类型。

2/电极的不同信号可以是+/-100uV 范围内的正或负信号。

那么、在双电源模式下是否需要配置 INA333? (打算使用相同的 ADC 电源、~+/-2.5V)

3./ 用于电源的电池(3.7V 锂电池或纽扣电池)需要降压/升压转换器来使+/-2.5V、+3V3的低噪声稳压器。

因此、推荐 TI 的低噪声降压升压和 LDO、VREF IC。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    hello world 说:
    1./在 INA333之前是否需要过滤器? 如果是、请推荐过滤器类型。

    如果您想过滤输入信号的某些频率范围、可以添加输入滤波(例如向输入添加低通滤波器)。 这并不是 INA333正常工作的要求、而只是取决于您的输入信号和应用需求。  

    [报价用户 id="79569" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1459723/ina333-eeg-pre-amp "]

    2/电极的不同信号可以是+/-100uV 范围内的正或负信号。

    那么、在双电源模式下是否需要配置 INA333? (打算使用相同的 ADC 电源、~+/-2.5V

    [报价]

    输入信号的 VCM 是多少? 还有 INA 增益和 Vref? 根据这些条件、将决定 线性工作范围以及您是否在线性输出范围内工作。  

    [quote userid="79569" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1459723/ina333-eeg-pre-amp 这样、请推荐 TI 的低噪声降压/升压和 LDO 以及 VREF IC。

    我们的团队仅支持 INA、不能评论 LDO 和电压基准器件产品系列。 解决 INA 设计后、我们可以将该主题重新分配给相应的团队、您也可以为此特定问题创建新主题。  

    谢谢!
    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ashley Kang:
    我给您发送一条消息。
    请帮助查看和确认。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我未看到消息-如果您有其他问题或信息、请回复此论坛主题。  

    谢谢!
    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang。
    是的、我向您发送了朋友联系请求。
    请帮助检查并允许连接。

    对于当前设计、您可以帮助回顾一下 INA333和滤波器的电路吗?


    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能解释一下为什么 INA 需要增益1001吗?  INA 最高只能达到1000的增益、但即使在该增益下、带宽和增益误差等许多规格也会降低。  

    此外、输入信号的共模是什么? 您提到它有+/- 100uV 的差动信号是对两个端子施加了什么?  

    您计划使用哪些容差电阻器?  

    输出端高通滤波器的用途是什么?  

    此致、
    Ashley