This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:故障导致 VOCM 为零和/或增益降低

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1465724/ths4551-failure-resulting-in-zero-vocm-and-or-reduced-gain

器件型号:THS4551

工具与软件:

您好!

我使用 THS4551制造的小型测试板出现连续故障。 故障模式是 VOCM (根据我的设计为1/2 Vs)为0V、用于削波输出信号。 另一种失效模式是增益非常降低或没有增益。 我的输入与前一级交流耦合。

这是我在三个不同的板上设置的情况。

我想知道是否有任何与我所描述的内容相关的东西。

谢谢!

Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    THS4551 IC 没有会导致或出现您所描述的任一故障模式的任何已知问题。

    我可以帮助调试和研究您的电路原理图和 PCB 布局吗?  如果您想了解一下、如果您不愿意共享 e2e 论坛上的文件或图像、我可以通过电子邮件与您联系。

    对于可能发生的情况、我有一些超前想法、但如果至少没有原理图视图、则很难进行描述或辨别。

    谢谢你威尔逊!

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    很高兴将其发送给电子邮件。 你愿意分享你的地址吗?

    谢谢、Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilson:

    我已在 e2e 上直接向您发送了一条消息。  我现在将保持此主题的开放状态;如果修复是一般性的并且会帮助其他人、我想在这里发布解决方案(不会遗漏您的电路细节)。

    此致!

    ALEC