This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149:使用单个+12V 电源时的共模范围说明

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1466691/ina149-clarification-of-common-mode-range-when-using-single-12v-supply

器件型号:INA149

工具与软件:

INA149数据表的图3显示了各种+和-电源电压的共模范围。  我将改用12V 的单电源。  密切相关  
我仍然获得+/-12V 的相同+共模电压支持?  我需要处理电路中的最大共模电压41.5V。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您在 E2E 上提出问题! 单个12V 电源的共模范围应符合+/-6V 部分、但必须注意确保放大器输入处于可接受的共模范围内。 其中您设置了输入值、而 REF 值将会决定这一点。

    这里有一个 TINA 仿真文件、可以获取电源、REF、CM 电压和差分输入电压、并确保保留有效的共模范围。

    https://www.ti.com/lit/tsc / sbombk9.

    文件中有说明、但只要左侧(real)放大器的两个输入端的输入共模电压与右侧(理想)放大器一致、INA149就应处于令人满意的线性工作范围内。

    此致!
    Gerasimos