This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG200:要估算对数放大器输出的温漂

Guru**** 2767095 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1465128/log200-would-like-to-estimate-the-temperature-drift-of-the-output-of-log-amp

器件型号:LOG200

工具与软件:

嗨、团队:

1.可否知道如何估算对数放大器输出的温漂? 我的客户希望对此进行估算。

2.我可以知道我们是否有对数放大器比例因子的最小/最大值吗?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamoto-San、

    Unknown 说:
    1. 我是否可以知道如何估算对数放大器输出的温漂? 我的客户想要估计它。

    我很高兴您向我们指出了这一点。  我们确实有以输出为基准的温漂随温度变化的失调电压漂移、但显示在典型特性图中、而不是在电气特性表中。 以下是我指的两个图形:

    我建议使用这些作为基础来确定可能的漂移。  

    [quote userid="519373" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1465128/log200-would-like-to-estimate-the-temperature-drift-of-the-output-of-log-amp

    2.我可以知道我们是否有对数放大器比例因子的最小/最大值吗?

    [报价]

    我们确实显示了某些参数(但不是所有参数)的最小值/最大值。 典型值涵盖了所有器件的约68%、这通常足以满足大多数应用的需求。 是否有特殊的精度要求客户必须查看最小值/最大值是多少?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert-San:

    感谢您的答复。 什么是以输出为基准的失调电压? 我们如何理解该参数? 很抱歉、我不熟悉对数放大器。

    关于比例因子误差、他们希望根据温度变化知道初始比例因子的最小值/最大值。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    什么是以输出为基准的失调电压? 我们如何理解该参数? 我很抱歉、我不熟悉对数放大器。

    还不错 对数放大器可能很难理解。  

    通常在运算放大器中、我们将失调电压称为输入失调电压、即运算放大器的两个输入之间的失调电压差。 对于 LOG200、此操作不是很有用、因为此放大器具有多个级、输入为电流、而不是电压。  

    我们关心的是可以在 OUTA 上看到多大的失调电压。 例如、如果将输入信号设置为假设产生设置为0V 的输出电压、则输出电压与0V 的接近程度。 这就是以输出为基准的失调电压。  

    关于比例因子误差、他们想根据温度变化了解初始比例因子的最小值/最大值。

    它实际上可以在比例因子误差值中找到。 所需的全部资源如下所示:  

    但是、我们没有提供整个范围内的最小/最大误差值、但在0°C 至85°C 的温度范围内、我们捕获了1nA 至100uA 的关键范围。  

    此致、

    Robert Clifton