This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521-HT:THS4521SHKJ

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1463839/ths4521-ht-ths4521shkj

器件型号:THS4521-HT
主题中讨论的其他器件:THS4521

工具与软件:

您好!

我使用的是 THS4521运算放大器 感应电路中的电流。 我何时应用 隔离式电流电源 (在不为 PCB 其余部分供电的情况下)、的 ADC 可以正确读取运算放大器的差分输出 LaunchXL-TMS320F28379D 这样我就可以在微控制器中获得精确的电流测量值。

但是、当我打开时 PCB 的主电源 时、微控制器的 ADC 读数就会变为 不一致和随机。 中使用的是 ADC 差分模式 和运算放大器(用万用表测量)的输出仍然显示正确、但微控制器没有记录正确的值。

电路详细信息:

  • 电流检测电阻(Rsense): 100 mΩ(放置在I_sense和之间DGND)
  • 应用: 检测相移全桥(PSFB)转换器输出端电感器较低电源轨中的电流。
  • 原理图: (随附以供参考)
  • 主要电阻值:
    • R16 = R18 = 10kΩ
    • R17 = R19 = 25kΩ
    • R21 = R22 = 0Ω
    • R27 = R26 = 100kΩ
    • DNP:R23、R25、R30、R32

观察结果:

  1. 运算放大器 VOCM 应 VCC 在内部设置为 VOCM/2。
  2. 当整个系统通电时、ADC 输入阻抗可能会影响读数。
  3. 该问题可能与共模、接地、噪声或电源交互有关。

您能否帮我确定 PCB 电源打开时 ADC 读数为何变得不稳定、并提供解决此问题的潜在解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gaugej、

    您是否能够尝试在 VOCM 引脚上放置一个去耦电容器、例如0.22uF?  即使您必须用蓝线将其连接到现有板、这也有助于旁路掉 VOCM 引脚上的噪声。

    您还应测量 VOCM 以确认 FDA 是否正确设置输出共模。   

    您是否愿意分享完整的原理图和 PCB 布局图像或文件?  如果您愿意、我可以快速回顾一下。  我可以在 e2e 论坛上给您发送一封邮件、方便您私下发送文件。

    请尝试测量输出共模电压、并在 VOCM 引脚上添加0.22uF 旁路/去耦电容器。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alec 回复!

    我将检查一下在 VOCM 引脚放置一个去耦电容器、然后对您进行更新。  


    在此之前、您可以向我发送消息、我 很乐意私下与您分享与检测相关的布局和原理图文件。


    此外、我想根据我最近的测试、我正在使用、在上面添加内容   LaunchXL-TMS320F28379D 使用该滤波器。 当我 将 用于电流检测的 ACQPS 寄存器更改为30时、我能够检测到高达462 mA 的电流、但之后 ADC 值开始降低。 根据微控制器的数据表、16位差分感应所需的 ACQPS 至少为63。 我确实检查了 ACQPS = 63以及更高版本、但它给出了非常随机的 ADC 结果。  

    还需要注意的是、我使用同一个运算放大器来感应电路中的电压、它只需进行一些额外的校准即可正确感应电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gaugej、

    感谢您提供最新消息;我期待您从我的建议中了解到您的结果。  我很高兴听到放大器在另一个子电路中正常工作。

    上的 ADC  LaunchXL-TMS320F28379D、  我建议向嵌入式处理组询问他们的 ADC 设置和使用情况。  与分立式 ADC 相比、我对这些 MCU ADC 不太熟悉。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:  

    我进行了检查、在 Vocm 处使用了0.22uF 电容器。 但它没有 改变运算放大器的输出。

    此外、我已经通过电子邮件向您分享了我的 PCB 的原理图和布局文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautam 您好!

    感谢您检查使用0.22uF 电容器。

    请允许我花时间查看您通过电子邮件发送的内容。

    此致!

    ALEC