This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:在高于输入电压范围时确认输出状态

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B-Q1, LM393LV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1465719/lm2903b-q1-output-state-confirmation-when-above-input-voltage-range

器件型号:LM2903B-Q1
主题中讨论的其他器件: LM393LV-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户在输入电压范围以上的用例中使用 LM2903BQDRQ1 、我已阅读此 LM339、LM393、TL331系列比较器(包括新的 B 版本(修订版 E)) 的应用设计指南、并需要再次与您确认我的理解:

客户用例: LM2903BQDRQ1 (如果是 PCN 之前或之后的版本 、则未确认) Vcc=5V、其中一个输入电压范围为3.8V/4.2V 作为比较器阈值、另一个输入从0V 变为4.8V。 在这种情况下、 有时两个输入都将高于数据表中提到的 Vcc-2V 范围。 因此、据答疑、请检查我的理解程度和以下问题:

1.如果第二个输入低于 Vcc-2V=3V、那么 LM2903B-Q1能够正常工作、但延迟更长?

2.如果第二个输入为3V 至4.8V、那么 LM2903B-Q1的输出将遵循应用手册中的表3-1 (对于 PCN 之前的器件为高电平、对于后置 PCN 器件为低电平)? 在这种情况下、当第二个输入超过第一个输入(3.8V/4.2V)设置的阈值时、比较器输出不会被触发而变化、我是否理解正确?

3.这个问题是由客户发现的,因为他们添加了输入电容器的两个输入的一个通道比较器,之前,即使有上述输入比较器工作正常. 您还能否帮助说明一下、为什么在没有输入电容器的情况下它仍然可以正常工作? 在这种情况下、输入电容器可能会有什么影响?

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.正确。

    2.可以;当两个输入都过高时、器件无法读取其精确电压。

    3、接近阈值的行为取决于温度和组件的模拟特性。 我想、更快的边沿(以及可能由该边沿引起的一些振铃)足以使比较器进行开关。

    客户应使用具有轨到轨输入的 LM393LV-Q1 (LM393LVQDRQ1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manu、您好!

    对于#3、电容器有多大? 该通道是否具有迟滞反馈(+IN 和输出之间的大电阻器或小电容器)? 您能否提供原理图?

    "B"器件刚开始与具有"修复"功能的新 TiB 裸片一起发货(第6.2节)。

    如果标签"CCO"为"CHN"、则说明它是原始 JI3芯片。 如果 CCO 字段为"USA"(美国)-则为新 TiB 版本。

    他们可以尝试在插座中放置一个已知的"原始 B"器件、以查看这是比较器还是添加的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但正如 Clemens 所说、最好使用 LM393LV-Q1、而不用担心 LM393LV-2V VCC 限制。