This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4180:INA4180A3输出线性度

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1465823/ina4180-ina4180a3-output-linearity

器件型号:INA4180

工具与软件:

IINA4180_circuit_diagram 図に示す回路で電流を変換すると、グラフにステップが発生しました。μ A
この現象は、このICの設計から想定されていたものなのでしょうか μ A?
段差を減らしたり、なくす方法があれば教えてください。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takeshi、

    欢迎来到论坛、感谢您的提问。

    我无法解读您的文字、但我能看到电路中发生了什么。

    这不是模型问题或增益非线性的影响。

    问题在于、当 Vcm 超过 Vs 时、输入偏置电流(IB)会增加(~58uA 变化)。如果您具有大约4.7欧姆的分流电阻、则 IB (Vos_IB)的失调电压将增加270uV。 输出增益高达27mV、这正是您看到的结果。

    请参阅图7-20以了解该器件行为。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢您快速回答。
    非常有帮助。

    恐怕我是用日语键入的。
    以下是供您参考的英文翻译。
    -------
    通过图中所示的电路转换电流时、图中发生了一个阶跃。
    ->正如你所理解的。
    此 IC 的设计是否会出现这种现象?
    ->已回答。
    请告诉我是否有办法减少或消除该步骤。
    ->我想使用当前电路,但如果你有一个好主意,请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takeshi、

    没问题。 如果您想消除/减少此一步、则需要减小分流电阻器(R1)、然后切换到更高增益型号(INA4181A4)。

    也可以将放大器移至电路的低侧。

    此致!

    Peter