This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA593:OPA593

Guru**** 2813815 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1466198/opa593-opa593

器件型号:OPA593

工具与软件:

您好!

我将 OPA593用作缓冲器(单位增益)。

运算放大器没有振荡。 但是、即使输入连接到 GND、我也观察到高电流消耗(超过60V 的50mA)。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cezar、您好!  

    您能否发布一份原理图? 如果没有、请指定输出端和电源连接了哪种类型的负载? 是60V 单电源还是双电源(±30V 或某种会增加60V 电压差的变体)?

    以下是预期结果:  

    条件如下:  

    祝你一切顺利!
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是单个60V 电源、无输出负载。

    我知道它比预期的要远。

    我可以分享原理图、但不能在公共论坛中分享。 您能以某种方式分享您的 TI.com 电子邮件地址吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cezar、  

    OPA593这是异常情况。

    我正在与 TI FAE 合作、解决您遇到的这个问题。 Sachith (TI FAE) 与我分享了当前原理图。

    您能告诉我在将 IN+连接到 GND 时缓冲器的输出电压吗?  

    测量50mA 时、是在移除 U4还是在 U4的情况下测量?

    谢谢!

    Jacob