This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634:BUF634

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634A, OPA604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1463689/buf634-buf634

器件型号:BUF634
Thread 中讨论的其他器件: OPA604

工具与软件:

你好。 我有一个巨大的问题、我有一张 CD Wadia 16、但不幸的是它严重损坏、BUF634P 被烧毁、我知道它们已停产。 我有一个问题、您的库房中有旧库存、或者用什么替换旧库存? 我需要6件。 此致、谢谢。 Piotr。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需获取 BUF634A‍IDR 并将其焊接到 SOIC-8-to-DIP 适配器上即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piotr:

    很遗憾、此器件缺货、 未来没有计划对此器件补货。 正如 Clemens 提到的、可以选择使用  SOIC-8转 DIP 适配器、并在 SOIC-8封装中实现 BUF643A。 通过以下链接可找到适配器板。 我想补充一点、这并不是理想的解决方案、因为适配器使用的引线较长、会增加电感、并可能导致交流性能问题。 但是、这 是我们可用的唯一解决方案。

    http://www.ti.com/tool/DIP-ADAPTER-EVM

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好。 感谢您的回答。 我从 Mouser 购买了 BUF634AIDR 缓冲区。
    焊接后、会变得很热、肯定会烧坏。 我的问题是是否有差异
    BUF634AIDR 和 BUF634U 之间的比较。 我还更换了6个 OPA604组件、没有任何帮助。 Wadia 安装在4x 上
    PCM1702。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piotr:

    BUF634AIDR 是一个引脚对引脚替代产品、具有 与 BUF634U 相同的功能。 这是性能的升级、因为它提供了更好的压摆率和带宽。 BUF634A 应该是相关系统的直接替代产品、除非可能是其他因素导致器件以这种方式运行。 您是否能够在系统打开时在器件周围探测、以查看是否有迹象表明正在发生其他情况?

    此致、

    Ignacio