This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9042:退出饱和模式时意外的运算放大器行为

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1467059/tlv9042-unexpecteted-opamp-behaviour-when-exiting-saturation-mode

器件型号:TLV9042

工具与软件:

在放大器设计中、在某些操作条件下有时可能导致最后一级饱和、我在 运算放大器退出饱和模式/时观察到一些奇怪的行为
此时会出现高达数十毫安的巨大电源电流尖峰、这与 TLV9042常规消耗量相比是不可比拟的。
例如、此处显示了3V3电源轨电源电流(黄色波形)和最后一级输出信号(蓝色波形)的图。 我们可以看到、在整个饱和阶段没有异常电流消耗、但只有在运算放大器退出饱和模式的时刻。

  • 首先考虑的可能原因是过热。 但是、在使用 Mouser 提供的相同 PN (TLV9042SIRUGR)样本 并通过 Sn/Pb 工艺手动替换运算放大器后、电路行为仍保持不变。 所以、过热不是一个原因。
  • 然后、 TLV9042SIRUGR 放大器在最后放大阶段被 TLV9002SIRUGR 取代。 结果-电流尖峰已经消失

为什么 TLV9042具有此类行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Viacheslav、欢迎参加 TI e2e 论坛。

    在数据表中、很少(或从未)提到过载恢复电流。 相对而言、我们在数据表中增加了过载恢复时间。  

    数据表中的电源电流始终在线性模式下指定。 在过载或退出过载状态时可能会产生更高的电流。  

    在一些双极轨到轨输出运算放大器中、过载大电流会浪费基极电流驱动。  

    当"OFF 输出晶体管"在"ON 输出晶体管"可以关闭之前导通时、会产生高电流、从而退出过载状态。 这是计时问题。