This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420:备选器件

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: RCV420, INA317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1461164/rcv420-alternative-device

器件型号:RCV420
Thread 中讨论的其他器件: INA317

工具与软件:

您好!

我的客户发现 RCV420在技术上非常适合其应用、但他们无法使用 PDIP 封装。

另外、我将引导他们设计出一款更加现代化的设备。

您是否有建议从哪里开始?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际要求是什么?

    RCV420尽力映射4 mA… 20 mA 范围至0V… 5V 电压下生成压降要容易得多;但使用简单的精密电阻器生成压降要容易得多;例如、250 Ω 将产生1V…的输出范围 5V。此电压可使用任何运算放大器进行缓冲。 如果您无法将分流电阻器接地或希望改变输出电压范围、请使用仪表放大器、如 INA317。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    添加到 Clemens 注释、根据客户需求、我们还具有4个-20mA 电流环路器件、可切换为输出电流和电压。 但是、电流环路可能需要遍历长电缆、具体取决于应用。

    正如 Clemens 提到的、我们还建议一款跨阻放大器设计、这款设计可能有所帮助。 它无法像 RCV420那样集成。 下面是一个介绍通用电路设计的文档:  https://www.ti.com/lit/an/sboa268b/sboa268b.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢罗伯特和克莱门斯!
    我的客户主要希望避免使用外部分流电阻器、这就是 RCV420非常有趣的原因。

    Robert
    是否有任何理由不在新项目中使用 RCV420?

    该应用手册似乎对他们没有帮助。 我们还有其他使用跨阻放大器的示例吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Franziskus,

    我认为在您的项目中使用此器件没有问题。  

    如果没有外部分流器、它只需要采用大多数其他解决方案。 但是、提供了集成式电流检测电阻器。 我不擅长电流感应选择、但这里是具有集成分流器的器件。  https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html#-3=Analogue%20current-sense%20amplifiers%20with%20integrated%20shunt%20resistor& 

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢罗伯特和克莱门斯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    很高兴我们能提供帮助!  

    此致、

    Robert Clifton