This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:XTR117 (0-10V 至4 -20mA)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1465191/xtr117-xtr117-0-10v-to-4-20ma

器件型号:XTR117

工具与软件:

嘿、我想使用 XTR117、将0-10V 信号转换为4 -20mA 信号。

我的电路板上具有可提供0-10V 信号的模拟电压输出、而在同一块电路板上、我有一个模拟电流输入电路、在双线-20mA 电流环路配置中读取4 -20mA 电流。

我正在设计一个测试夹具、其中我可以将模拟电压输出端口回路到模拟电流输入端口、我需要一个可以在其中连接的转换器电路。

我应该如何连接这些引脚、Rin 的价值应该是什么?
参考此图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也适用于 Loop I、将使用24VDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于0-10V 至0 -20mA、我认为附加的图像很简单。 RIN 将为50Ω。 我将在 V+(引脚7)和引脚4处将24Vdc 连接到电流读取器电路。 IRET 将连接到同一电路板的接地端。 对吧?  
    如何将其打造成为4 -20mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    数学并不困难、但需要考虑几个步骤和设计注意事项。  

    首先、务必记住 输出电流和输入电流之间的关系。 对于 XTR117、关系如下:  

    其次、由于要从0-10V 输入转换到4m -20mA 输出、因此4mA 需要一个偏移电压。 它们在此处提供的示例是使用2.5V 的 Vref、当您向 Iin 引脚放置62.5k Ω 电阻器时、该器件将生成所需的40uA。  

    现在、我们需要计算第二个电阻器。 我们知道、在输入电压为10V 时、输入电流最大需要为160uA、因此我们将已知的值代入 V = I*R、得到第二个电阻为62.5k Ω。  

    第三、只要生成输入信号的信号与 IRET 引脚共享同一本地接地、电路就应该正常工作。 接地在2线变送器中非常重要。 您需要确保 IRET 未绑定到环路接地、因为这会导致问题。 如需更多信息 、请参阅2线4 -20 mA 传感器变送器:了解2线变送器 GND (第2部分)。  

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我误解了它、请纠正我。 由于 XTR117 Vreg 为5V、我计划使用它来提供4mA 电流。 这意味着 Rin 值将是1.25 kΩ、对吧?

    另外、对于指示电流的箭头(0 µA 到160 µA)、我将在那里连接0V 至10V 信号。

    感谢您的快速回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    您是对的。 我想与图中给出的示例匹配、但 Vreg 应为5V! 很抱歉混淆。

    由于 XTR117 Vreg 为5V、我计划使用它来提供4mA 电流。 这意味着 Rin 值将是1.25 kΩ、对吗?[/QUOT]

    不完全正确。 您应该忘记了您希望生成 Iin = 40uA、它将被放大100、以提供4mA 的 Iout。 因此您希望 Rin 为125k Ω。  

    我继续修改了电路、以便更好地反映您的需求。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Robert  
    这是我的最终原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    我关心的是 BC817k 晶体管。 需要耗散的功率可高达0.48W (P = V* I、V = 24V、I = 20mA)。 根据我对 BC817的理解、 可能会因您拥有的层数而出现问题。 我建议您确保该晶体管可在您的系统中工作。

    此外、请确保 I_RET 的接地端真正是本地接地端、而不是像我们之前所讨论的那样连接到主接地端。  

    此致、

    Robert Clifton