This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311EVM:AMC1311EVM PCB 机械尺寸

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311EVM, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1465906/amc1311evm-amc1311evm-pcb-mechanical-dimension

器件型号:AMC1311EVM
主题中讨论的其他器件: AMC1311

工具与软件:

您好、

您能否向我提供我希望在测试设备中使用的 AMC1311EVM 电路板的 PCB 尺寸来测量电流?

谢谢

Shobhit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shobhit 、您好!

    该 EVM 不适用于应用、仅用于评估 AMC1311器件的模拟性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、我们只想分析性能。 您是否能够提供这些数据? 或者您想让我购买 EVM 来测量 ethe 维度吗?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shobhit、您好!

    请查看下面的测量结果:  

    2500 x 1800mil

    64 x 46毫米