This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2186:将 TLV2186用作电压跟随器

Guru**** 2556560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1466959/tlv2186-using-tlv2186-as-a-voltage-follower

器件型号:TLV2186

工具与软件:

使用 TLV2186配置电压跟随器时、是否有必要使用防止振荡的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数运算放大器在单位增益下具有稳定的内部补偿;如果情况并非如此、则网页和数据表会明确指出它已解补偿。

    TLV2186不需要外部补偿。 如图25所示、即使在容性负载较高的情况下、它也非常稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denny's、

    我同意克莱门斯的观点。  如果您有其他问题、请告诉我们。   由于这是一个斩波放大器、您可能需要通读  优化斩波放大器精度.  这并不与您的问题具体相关、而是论述了与斩波放大器设计和实现最佳性能相关的一些关键注意事项。

    此致、艺术