This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:输出电压计算

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1463966/ina240-q1-out-put-voltage-calculation

器件型号:INA240-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我在设计中使用 INA240A1-Q1来检测10A 电流,请验证下面的计算

VOUT= ILOAD*RSENSE*GAIN

        =10A*15mohm*20.

        = 3V

如果通过感应电阻器的负载电流为10A、运算放大器输出的增益将为3V 20V/V -我的假设是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于上面的问题,我需要添加 off set Volatge 到输出方程

    = Vos * ACL+Vout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darshan、

    感谢您的耐心。 由于美国假期、该团队不在办公室、但将在我们于1月21日(星期二)返岗时回复。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

    计算结果是正确的、即在15m Ω 和增益为20的情况下、10A 电流会产生3V 标称输出。 考虑到偏移的影响(可以是正的或负的),只需加上或减去 Vos * 20到3V。

    如果您计划将 REF 引脚连接到接地以外的电压、也只需将 REF 电压添加到输出端。  

    此致

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    • 究竟什么是运算放大器的共模电压、实际上我对它的理解感到困惑、具有较高共模电压的优势是什么。
    • 共模抑制比是多少?较高 dB 的 CMRR 是否具有优势
    • 另外、还请帮助我了解 PSRR 及其需要考虑的值、要实现稳定运行、应该是高电平还是低电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

    我将引导您观看我们的 视频系列 、其中列出了您感兴趣的确切主题。 这些演示文稿的效果比我能 用简短的帖子解释的要好得多。 请查看这些主题并在测试后参加测验。

    此致

    Guang