This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:辅助电源

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA281, PGA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1466802/pga281-bias-supply

器件型号:PGA281
Thread 中讨论的其他器件: PGA849

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估 PGA281并想知道 VOCM 和 GND-N 是否可以连接到0V (VO)?

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  

    是的、只要不违反数据表、VOCM 和 GND-N 就可以连接至0V (VO)。  

    以下是 VOCM 的条件:  

    对于理想的输出条件、我建议在 VSOP 和 VSON 之间使 VOCM 为1/2 Vs。  

    由于小外形尺寸晶体管(VO)-N 会被接地、所以差分输出将被变成单端输出。  

    数据表中的一个示例如下:  

    客户具有哪些电源和预期的输入电压/频率? 如果需要单端输出、新发布的 PGA849可能更适合(取决于增益需求)。  

    祝你一切顺利!
    Carolina