This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA735:光电二极管放大器设计支持

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1467726/opa735-photo-diode-amplifier-design-support

器件型号:OPA735

工具与软件:

大家好、团队成员:

1.我们目前正在开发一个光电二极管放大器电路、需要测量纳安(nA)范围内的电流来获得低光强度。

我想知道这个放大器是否需要一个稳定性网络。

此外、电流运算放大器是否足以进行 nA 测量? 如果没有、您可以推荐合适的运算放大器吗? 您是否还可以提供任何应用手册以及您对增强该设计的想法?

 运算放大器器件型号-  OPA735

光电二极管部件号- VEMD1060X01

2.我们对光电二极管正向电压感应电路使用差分和增益模式的运算放大器。  

我们需要一些关于 光电二极管正向电压检测电路稳定性的应用手册建议。

我们需要立即作出回应。 请支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinithi、

    1. 这是一种用于放大光电二极管信号的不常见的电路。  通常使用跨阻放大器配置进行配置。  下面是一个说明跨阻电路运行的简单文档:  跨阻放大器电路 .  我将在 下面包含一个非常复杂的有关跨阻噪声和稳定性的文档。
    2. 运算放大器稳定性问题是由两种不同的情况引起的。   
      1. 输出端的高输入电容和低输出电容。  在您的电路中、唯一的电容是 C1。  R5将 C1与 U2的输出隔离、因此该电容器不是问题。
      2. 反相节点上的共模电容。  这是跨阻放大器中的一个常见问题、因此如果将配置更改为跨阻、应该检查这一点。  在跨阻放大器中、光电二极管直接连接到运算放大器反相节点。  光电二极管可能有很大的电容、因此可能会导致不稳定。  添加反馈电容器即可轻松解决该问题。  下面的演示文稿对此进行了介绍。
    3. 底线:您的电路看起来是稳定的、但我认为您可能应该切换到跨阻配置。  但是、我每天都会学习新配置、因此您可能有充分的理由使用此配置。  如果您不熟悉光电二极管放大、则应查看以下材料。

    e2e.ti.com/.../10_2D00_Transimpedance-and-photodiode-noise.pdf

    e2e.ti.com/.../Stability-_2D00_-Capacitance-on-inverting-input.pdf

    此致、艺术