This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV387:引脚功能表与 DBV 封装、5引脚 SOT-23中所示的引脚排列图不匹配

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1464516/tlv387-pin-function-table-does-not-match-with-the-figure-shown-pinout-in-dbv-package-5-pin-sot-23

器件型号:TLV387

工具与软件:

 引脚功能表中存在错误、因为它显示了5引脚封装器件的6引脚另外它还交换了反相和同相端子引脚编号。

图中显示了 DBV 封装的引脚排列、5引脚 SOT-23似乎是正确的。

请更正此器件的数据表并确认应遵循图或表中的引脚排列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devendra、欢迎访问 TI e2e 论坛。

    在原始的数据表版本中、该表是正确的。 在数据表版本 A 中、添加了"D"封装、DBV 表文本因某种原因而损坏。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已让系统工程团队了解 TLV387引脚排列问题、我们将在下一次数据表更新中解决该问题。  谢谢你。