This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:IN+引脚悬空我应该在 IN-上得到什么?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1467650/ina233-in-pin-is-floating-what-should-i-expect-on-in-

器件型号:INA233

工具与软件:

您好、我看到一个具有 INA233监视器的定制电路板上出现了奇怪的行为。  

当不存在要监测的电压并且我测量 IN-引脚时、 使用万用表测量2.6V 的电压。  

下面是一个简化图:

在上图中、如果开关打开、我应该在 IN-上测量什么?

我看到的是2.6V、这非常奇怪。 由于 IN+引脚悬空、VS 上的3.3V 电压可能会如何接近 IN-引脚吗?

有人可以帮助或发表一些意见吗?

谢谢你

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    如果您将 IN+悬空、那么 IN-将具有电阻器的 IN-侧存在的电压(不会产生电压)。 由于电阻器的 IN 侧连接到您的负载、因此可能会产生来自该电压的电压(根据您的负载设置、该电压通常接近 GND)。  此外、您需要确保负载的 GND 与 INA 的 GND 相同。 如果这两者不相同、那么您还可能会看到怪异的电压测量值。

    此致、

    Mitch