This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301-Q1:AMC3301-Q1启动时间和典型电流消耗。

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1461047/amc3301-q1-amc3301-q1-startup-time-and-typical-current-draw

器件型号:AMC3301-Q1

工具与软件:

您好!

我想知道 AMC3301-Q1是否具有典型(瞬态)启动时间(通过应用 VDD 输入(3.3VDC)来从器件获得稳定的输出信号)?

另外、查看 AMC3301-Q1的数据表、我是否正确地认为、如果使用3.3VDC 电源、VDD 引脚上的最大 VDD 电流消耗为42mA、典型电流消耗应在28mA 周围?

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    它通常应为1.6us。

    是的、您的理解是正确的。 消耗的电流将根据是否连接了辅助电路而有所不同。  

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eva:

    时序图所示为从输入(分流器上)转换到隔离式输出的瞬态时间。 我想知道为器件加电时的时间(从输入到输出)将是多久(所以我猜在放大器产生与分流电流成正比的输出之前、隔离式 DC/DC SMPS 启动会有进一步的延迟?

    您对此有何看法?

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    该值通常应约为0.9ms:

    此致、

    EVA