This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3S328:在 IC OPA3S328的 PSPICE 中仿真时出现错误消息

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1467404/opa3s328-error-message-while-simulation-in-pspice-for-ic-opa3s328

器件型号:OPA3S328

工具与软件:

我不熟悉 PSPICE 仿真工具、并且在 PSPICE 中进行仿真时收到错误消息。

就是这个

请您提供解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ketan、您好!

    此问题可以通过提供与以绿色突出显示的引脚的连接来解决。 您可以通过按 G、然后向下滚动到 VCC_BAR/CapSYM 来放置网络标签引脚。 然后可以将其放置在引脚上、并给定一个任意(但每个引脚都唯一)名称、它应该能够正常工作。 但是、对于 GND 引脚、我会将其连接到 GND。

    此致!
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gerasimos。 我执行了建议的更改、但仍然出现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ketan、您好!

    似乎您需要配置放大器 B 我会将 INB-连接到 OUT、将 INB+连接到 VCC 和 VEE 之间的某些电压。 此外、您似乎将 AMP-A 的 IN+接地并在 IN-上强制施加500mV。 这将导致输出达到电源轨低电平。 这是您预期的功能吗?

    此致!
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gerasimos:

    我们希望仅使用单个运算放大器(AMP-A)。 我们的应用中不需要其他运算放大器(AMP-B)。 需要对 (AMP-B)的 NC (未连接)引脚执行哪些操作。  

    并且将重新检查电路是否具有反相放大器/同相放大器功能。

    此致、

    Ketan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ketan、

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa204a/sboa204a.pdf 

    请参阅上面的应用手册以了解如何配置未使用的放大器。 即使只需要一个放大器、也必须在线性范围内配置另一个放大器、否则可能会导致电流消耗过大或器件损坏。

    请确保考虑有效的输入和输出共模范围。 如果输入连接到 GND (最简单、但不具有有效的输出共模范围)、建议您在输入端到 GND 之间添加至少1k 的串联电阻、以便在 GND 反弹的情况下限制电流。

    此致!
    Gerasimos