This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3S2859:最大增益电阻值

Guru**** 2383940 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA3S2859, OPA859
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1467303/opa3s2859-max-gain-resistor-value

器件型号:OPA3S2859
主题中讨论的其他器件: OPA859

工具与软件:

团队成员、您好!

我看到 OPA3S2859可与>OPA2859 100kΩ 增益电阻器配合使用。

是否有任何最大增益电阻值?

或者我们可以像1MΩ μ H 那样使用吗?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    我正在研究它。 您能解释一下以下一点吗:您是打算将其用作输入电压的运算放大器、还是用作带有光电二极管的 TIA?


    此致
    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara、

    考虑到  OPA3S2859是在高速运算放大器(大概是 OPA859)上构建的、您可以使用更高增益的电阻器、例如1MΩ Ω。 但请记住、对于增益更高的电阻器、将有诸如更长的稳定时间、更低的压摆率以及易受噪声和输出电压偏移的影响(由于电阻器额定值和输入偏置、在这个情况下很小、50pA * 1M = 50uV)。  

    此致、
    Adam Zahanuddin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya-San、Adam-San、

    客户将使用此 OPA3S2859进行 I/V 转换、但输入不是光电二极管。
    电流检测应用。

    所以 没有最大增益电阻限制。
    那么低增益、中增益、高增益 FB 路径之间有何区别?

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuwahara-San:  

    我在下面附上了一个类似的问题、其中详细说明了3个渠道之间的差异。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers-internal/f/amplifiers-internal-forum/1429305/opa3s2859-fiberhome-feedback-resistor-for-opa3s2859

    对于最大射频限制、我认为 Adam 对它进行了很好的解释。 如果您想检查 Rf (或任何其他输入参数)对输出参数的影响、例如:稳定时间、噪声、偏移误差等 RF 电阻器的值还决定了运算放大器的稳定性、因为运算放大器的射频和反相输入电容将在反馈环路中形成一个极点。 RF 值越高、运算放大器就越接近不稳定状态。

    请查看我们的 TIA 工具以及电流感应工具:  Analog Circuit Design Studio 您可以根据需要插入所有输入参数并相应地检查输出参数。

    请尝试使用该工具、告诉我您有何看法。

    关于3个频道之间相同的差异问题的另一个问题: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1219902/opa3s2859-ep-opa3s2859-ep-clarification-for-datasheet-specs

    此致、
    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya-San:

    感谢您的回答!

    我现在明白了。

    此致、
    Kei Kuwahara