This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:材料/释气数据

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240-Q1, INA901-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1467588/ina240-q1-materials-outgassing-data

器件型号:INA240-Q1
Thread 中讨论的其他器件: INA901-SP

工具与软件:

您好!

您能否提供器件型号 INA240-Q1 (特别是订购 P/N INA240A1QPWRQ1)的封装材料信息?  我们打算在真空兼容设计中使用此器件、因此我们需要评估释气相关问题。  材料信息或者特别是% TML 和% CVCM 规格将会提供很大的帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    所有可用材料信息均可 在此处找到。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于"正常"器件、真空行为既不经过测试、也不能得到保证、并且通常会产生释气。

    您必须使用航天级器件。 唯一一款航天级电流检测放大器是 INA901-SP。 如果这对您来说太贵、您必须自己测试其他设备。