This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2673:绝对最大值与建议的操作值相同

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1458600/opa2673-absolute-maximum-is-same-as-recommended-operation-value

器件型号:OPA2673

工具与软件:

电源电压与的绝对最大额定值为13V MAX、其中建议的运行条件也是相同的。 我认为为了保护器件、绝对值通常更大。 是相同的、因此了解原因很有帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sho:

    我们的器件通常就是这种情况、但对此有一些例外情况。 我可以尝试为您查看这一点、看看我是否能获得更多信息、但现在、我们可以假设数据表正确、器件的最大额定电压实际上是13V、处于安全范围之内。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、说明最大电压与建议值相同。 请告诉我、在具有此类设置的13V 电压下使用器件是否安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sho:

    由于器件位于较早的一侧、有关最大值的信息不多、建议采用相同的值、因此我无法确认这是一个拼写错误、或者二者的实际值是相同的。 然而、我与团队交谈过、有人告诉我、13V 不应该是器件的问题。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我与设计人员交谈过、最新芯片的 ABx 最大值为14V、建议的最大值为13V。
    由于较早的芯片的绝对最大值为13V ,我们已经等了几年,因为许多客户可能有旧芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想确认的是,我们仍然在老死里。 我们何时将生产日期表更新为新的裸片规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会检查工厂的库存,并返回给你一个估计的时间表.