This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2991:PSpice 中的浮点节点(Cadence 17.4)

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2142, OPA2991, OPA991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1467547/opa2991-floating-nodes-in-pspice-cadence-17-4

器件型号:OPA2991
主题中讨论的其他器件:TLE2142、、、 OPA991

工具与软件:

我最近从 TI 网站下载了用于 OPA2991 (sbomb49b.zip)的 PSpice 模型、并尝试在我的仿真中使用。  这种仿真非常适合我拥有的其他 TI 型号、可进行仿真。  最近、我使用的是 TLE2142的一个模型、它非常平滑。  但是、当我将其弹出并放入 OPA2991时、我会得到一组浮点节点错误。  

该模型似乎在这些故障节点周围具有一些跨导放大器、因此我想 Spice 引擎可能在某种程度上看不到良好的接地参考、并且会被烘烤掉。   

我由于专有的原因无法发布原理图、但可以这么说、它与其他几种运算放大器模型运行良好、而不是这个模型、我计划在设计中使用 OPA991。   

OPA2991 PSpice 模型是否还有其他人存在此问题、您是否找到了权变措施?  此外、或许您可以推荐另一种非常接近 OPA2991的运算放大器模型、我可以尝试使用它吗?   

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    • 我在 PSpice for TI 中运行模型、没有任何问题。  我过去曾看到过这样的情况、人们使用了不同版本的 PSpice、并且遇到了仿真问题。
    • 下面是我用于导入模型和运行仿真的确切过程。
    • 如果您使用其他版本的 PSpice、则可能需要使用 PSpice for TI。

    e2e.ti.com/.../opa2991_2D00_sim_2D00_model_2D00_test.pdf

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分   

    我会在午餐后给它一个镜头、看看它是否能解决我的问题。  如果没有、我继续下载了 PSpice for TI 并将其安装。  您是否碰巧知道安装 PSpice for TI 是否会干扰我计算机上的现有 Cadence 安装?  还是完全分离?   

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    我的经验是两个版本都可以出现在您的计算机上并且不会相互干扰。  过去、我在计算机上有完整专业版本的 Cadence、并能够同时使用 PSpice for TI 和完全 Cadence 版本。  其他工程师也这样做了、没有问题。  我想有些版本可能不兼容或引起问题、但我还没有听说发生过这种情况。

    另一个选择是 TINA SPICE。  虽然 PSpice 确实比 TINA 有一些优势、但我知道大多数工程师更喜欢 TINA、因为 TINA 直观且易于使用。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    因此、我的仿真未成功在 PSpice for TI 中运行、但在我将仿真加载到计算机上并将 TI 模型引入我的完整版本 PSpice 后、我能够使用 OPA2991模型在完整版本的 PSpice (Cadence 17.4)中运行我的仿真。 现在看来一切都是固定的。   不知道为什么新应用中的模型在我从 TI 网站下载的版本上修复了这个错误、但确实这样、我不会提出问题或抱怨。  ;-)

    再次感谢您的帮助!  与您一起做这件事非常棒。  我正在查看您的个人副本《模拟工程师速查参考》、now...it 始终在我的办公桌上。   

    祝您度过一个美好的下午!

    谢谢、

    TIM