This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-3PHGANINV:使用 TMS320F28379D 创建逆变器

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1467295/boostxl-3phganinv-creating-an-inverter-using-tms320f28379d

器件型号:BOOSTXL-3PHGANINV
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我希望制造一款可以使用 TMS320F28379D 和3PhGanInv 输出6.78 MHz 的逆变器。 不过、我在浏览软件和编码方面遇到困难。 我可以让别人教我如何设置此设置、以便这些产品输出6.78 MHz 吗? 我将其用于无线充电、因此不需要连接到电机。  

我还想知道我们可以与逆变器一起使用哪种功率放大器?  

此致、

TICSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎需要有关控制器编程的帮助。 我将向我们的 C2000专家转发您的支持请求。

    此致

    Guang