This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200-Q1:28kOhm 差分输入电阻容差

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200-Q1, AMC3311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1467492/amc1200-q1-28kohm-differential-input-resistance-tolerance

器件型号:AMC1200-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC3311

工具与软件:

您好!

我们将尝试设计一个使用 AMC1200-Q1测量隔离式0至大约+40VDC 隔离电压的电路(请参见下文)。



如您所见、我们使用100k/348欧姆的分压器将信号衰减、从而保持在该器件的250mV 差分输入电压限制范围内。


最终、我们将该信号馈入模数转换器、然后对电路衰减进行补偿、从而生成原始电压的数字化版本。 我们发现、根据理论、ADC 读数下降了几个百分点、直到我们意识到等效的28k Ω 电阻器叫做差分输入电阻:



我们不打算逐个单元对该电路进行校准。 但是、为了做到这一点、我们需要了解电路中所有增益级的容差、因此我们可以将其纳入最终的测量规格。

TI 是否有有关此等效28kOhm 电阻器的粗略容差的数据? 似乎这将是 fCLK 和3.6pF 电容器精度的函数?




谢谢!