This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:关于上电

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1466317/amc1350-about-power-up

器件型号:AMC1350

工具与软件:

你(们)好

 在向输入端(INP 和 INN)施加一些电压时、是否可以为 VDD1和 VDD2上电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    即使未建立电源、仍必须遵守器件的绝对最大额定值。  

    如果无法避免这种情况、可以使用串联电阻器对输入进行保护、以将输入电流限制为100uA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    是的、VDD1、VDD2和输入(INP 和 INN)电压小于 ABx 最大电压。 在这种情况下、 是否可以 在为输入端(INP 和 INN)施加一些电压的同时为 VDD1和 VDD2上电?

    此致、
    高桥则之
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    是的、只要观察到绝对最大额定值、就可以了。 请注意、输入电压的绝对最大值取决于电源电压。