This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:输入偏置电流是多少?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1466868/amc1350-what-is-the-input-bias-current

器件型号:AMC1350

工具与软件:

AMC1350的输入偏置电流是多少? 数据表中未提供该参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入偏置电流可以忽略不计、因此未在数据表中指定该值。 前端结构的设计变更允许这样做。  

    如果您有其他问题、请告诉我、或者可以分享关于您的申请的任何信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我试着确定这个放大器输入端分压器上的电流。 例如、如果输入偏置电流为10nA、则我不能使分压器电流降至低至1uA。 因此、知道输入偏置范围对我很重要。 或者、您可以告诉我、它是低于1nA 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我预计电流不到1nA、但可以在这里购买 EVM、与您的应用进行确认: https://www.ti.com/tool/AMC1350EVM