This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300B-Q1:内部芯片

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300B-Q1, AMC1301-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1467370/amc1300b-q1-intern-chip

器件型号:AMC1300B-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC1301-Q1

工具与软件:

您好!

我对 AMC1300B-Q1很感兴趣、同时也对 AMC1301-Q1很感兴趣。 在作出选择之前、是否有可能知道放大器中的芯片是否相同?

此外、推荐输入滤波器的数据表中存在差异、在 AMC1301-Q1中、推荐共模电容、但在 AMC1300B-Q1中不推荐共模电容、为什么?

此致

Hugo Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugo:

    这些是不同的设计、与 AMC1301-Q1相比、AMC1300B-Q1提供了一些改进。  

    通常建议使用共模电容在嘈杂环境中进行高精度测量、但并不总是必需的、因此应从 AMC1300B-Q1的文档中删除该电容。 但是、它可以包含在内、并且是实现最佳性能的最佳实践。