This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6222:需要 CVBS (复合视频)驱动器

Guru**** 2769185 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6222, THS6232, OPA354, OPA356, OPA2675, THS7376, THS7316, THS7372, OPA2674, OPA2677, OPA693, VCA822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1456143/ths6222-need-cvbs-composite-video-driver

器件型号:THS6222
主题中讨论的其他器件: THS6232OPA354OPA356OPA2675THS7376、THS7316THS7372OPA2674OPA2677OPA693VCA822

工具与软件:

你好

我需要 CVBS 线路 驱动器和接收器支持变压器隔离和长达 100米的线路(双绞线)长度。

我是否可以将 THS6222用于视频线路驱动应用? n`t 找到具体的解决方案,CVBS 现在主要是传统技术:(

是否有任何其他器件、参考设计?

——此致,

胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    我可以帮助查找线路驱动器/视频放大器来提供帮助。  凭借 THS6222、带宽足以满足 CVBS 和标准清晰度视频的需求。  然而、全高清(1080p)需要更高带宽的器件。

    我们还设计了 THS6222来进行差动线路驱动。  视频信号通常是每个通道的单端信号、这意味着只有一个信号导体。  对于 THS6222、驱动差分信号时可实现出色运行;将该器件用于单端线路驱动可能会导致性能问题。  我们较新的 THS6232线路驱动器针对差分线路驱动进行了优化、但如果共模输入/输出电压设置正确、也可以独立运行两个内部放大器。

    如果您对差分线路驱动器感兴趣、但不需要带宽、我建议您查看 THS6232。  THS6222是一个选项、如果您知道您将使用该器件来驱动差动输出。  如果您在输出端使用变压器、则也许能够使用 THS6222。  您需要为线路驱动器提供差分输入以实现出色的性能、因为驱动 THS6222单端(只有一个输入信号)会限制性能(输出摆幅、失真)。

    虽然我们的 THS7xxx 视频放大器是更传统的器件、但我们的运算放大器具有与模拟视频相关的差分增益和差分相位规格:OPA354和 OPA356。

    当您分享更多关于电路的信息时、我可以提供更好的建议。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    感谢您的快速响应。

    我想将 THS6222 (或6232)用作输出变压器(Coilcraft PWB1010LC)的差分驱动器。
    (https://www.coilcraft.com/en-us/products/transformers/wideband-rf-transformers/smt/pwb/pwb1010/)


    我的目标是使用 CAT6 (6A)双绞线(100欧姆)传输 CVBS (NTSC)、至少100米。 200米也可以
    我的源信号是单端信号。 我需要您的建议、 将单端转换  为 DIFF 的最佳方法是什么。 适用于 THS6222差分 输入。
    哪种运算放大器更适合?  优先选择单电源。

    另外、我还需要用于远程侧的"解决方案"(具有变压器输入和 SE 输出)。 可能不仅是运算放大器/线路接收器、还包括视频修复器/均衡器。。

    此致,

    胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附注
    我想根据 SLOA072、THS6222 (THS6232)可直接从单端源驱动。
    只需将 D2IN+与电容器接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    感谢您发送编修。  这个项目听起来很酷、我很乐意提供帮助。  您的资源(SLOA072)非常好、我想我们可以从这种方法开始。  虽然可以单端使用 THS6222或 THS6232、但信噪比和输出摆幅需要一些折衷。  这些值可能是可以容忍的、具体取决于 CVBS 信号在整个距离内的衰减情况。

    根据我所读出的内容、系统需要在一定距离内进行模拟视频通信、可能是一个房间内的源仪器/传感器与另一个房间内的观察屏幕/控制台之间的通信。  如果我们需要更高的输出电流、但不需要高电压电源、OPA2675在此处也是一个要检查的良好器件。  OPA2675具有高输出电流驱动和良好的失真性能。

    对于模拟视频、我们可能会在使用这些器件时观察到差分增益和相位不足。  如果视频保真度成为问题、我们可以使用 OPA354和 OPA356的双路运算放大器。  OPAx354或 OPAx356 (单路或双路运算放大器)也适用于接收路径、可针对单端信号进行差分信号转换。   

    尽管 THS7316/THS7372/THS7376是具有直流恢复和交流同步尖端电路、以及内部滤波器和固定增益选项的器件。  在驱动显示器之前、这些可能在接收路径上有吸引力。

    本周我将花一些时间研究我们对此项目的最佳建议。  总的来说、我认为您和我都有一个很好的初始方法。  我们的确在星期三有一个工作假期、因此、我可能不会作出回应、直到接近一周的结束。

    上面讨论的所有放大器应该在单电源下工作。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的长期回复。

    让我们庆祝新年第一!  

    新年快乐! 祝你在2025年一切顺利!

    此致,

    胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    新年快乐!  我将在2025年跟进。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    以下是 我撰写的表格、您可以浏览并搜索 TI 以查找与视频相关的放大器/线路驱动器
    最感兴趣的芯片突出显示为绿色。 请帮我管理电缆电容。
    请参阅表中的 OD (输出驱动)。 哪个器件更适合具有~6nF 电容的100m CAT5/6电缆? OPA2674/2677?
    您希望使用哪种芯片进行此类设计要求?

    我不`m 表中的器件。 请`s 是否有其他 IC μ P 可用。


    此致,
    胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    我将审核您的要求、并帮助您提供良好的建议。

    本周你将收到我的最新消息。

    感谢您分享您到目前为止提供的详细信息。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec
    电缆均衡对于我的设计是否至关重要?

    例如、请参阅 Xavier Ramus "模拟问题的数字解决方案"。

    https://www.ti.com/lit/an/sboa124/sboa124.pdf

    适合此类电路的位置。 端有什么意义呢?
    还有来自 Renesas 的用于接收器的有趣芯片。

    MegaQ:一种自动复合视频均衡器
    ISL59601、ISL59602、ISL59603、ISL59604、ISL59605

    https://www.renesas.com/ja/document/dst/isl59601-isl59602-isl59603-isl59604-isl59605-datasheet?srsltid=AfmBOorBADiBm9WmSm7zPX5jFHP1we68po2NfmpHregP5kFBjsKbqVla

    但是、遗憾的是、处于"最后可采购期限"状态。
    TI 是否提供了任何类似器件?

    此致,

    胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    我问的是有关电缆均衡和最佳实践的问题。  一般而言、我看到客户在 TX 侧使用 THS6222和其他线路驱动器、具有 FDA 或没有 RX 电路。

    我最近未看到专用线路接收器器件的使用;如果需要驱动负载或提高信号以实现视频质量、我们可以帮助建议在接收路径上使用 FDA/运算放大器/视频缓冲器。

    今天和明天、我应该有时间推荐一些最好的器件。  我还将检查是否有任何与 ISL 器件竞争的 TI 器件。

    我们在电路的发送端看到了大多数关键设计选择、无论是线路驱动还是视频。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    感谢您的回答。

    我认为我们需要从使用 Diff 的芯片中进行选择。 增益、差分 所规定的相位。

    我认为此类芯片实际上是针对视频应用进行设计和测试的。

    我的`s (今天晚上的活动)是 OPA2674、OPA2677

    但将等待您的建议。

    ——
    此致、

    胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    如果您不打算投入大批量生产、那么使用 OPA2674或 OPA2675等旧器件将是不错的选择。

    我同意您的建议。  THS6222/32或 OPA2675的优势体现在制造过程中使用了更大的晶圆、可以提供更高的产量并支持更大的项目产量。

    如果您对长期需要的项目大小或单位有任何疑问、请告诉我。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    如果您不打算投入大批量生产、那么使用 OPA2674或 OPA2675等旧器件将是不错的选择。

    我同意您的建议。  THS6222/32或 OPA2675的优势体现在制造过程中使用了更大的晶圆、可以提供更高的产量并支持更大的项目产量。

    如果您对长期需要的项目大小或单位有任何疑问、请告诉我。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    谢谢你。
    接收器侧到底是什么?

    [报价 userid="409192" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1456143/ths6222-need-cvbs-composite-video-driver/5597576 #5597576"]

    我最近未看到专用线路接收器器件的使用;如果需要驱动负载或提高信号以实现视频质量、我们可以帮助建议在接收路径上使用 FDA/运算放大器/视频缓冲器。

    今天和明天、我应该有时间推荐一些最好的器件。  我还将检查是否有任何与 ISL 器件竞争的 TI 器件。

    [报价]

    ——此致,

    胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    我会跟进并提供良好的接收者建议。

    您能否在接收器处(及之后)确认信号链/路径?  接收器是否需要驱动显示器或其他负载?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    接收器将驱动两个负载。

    -板载 CVBD-HDMI 转换器

    -远程(2-5米)显示器/电视/录像机

    ——此致,

    胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    谢谢!  车载转换器是否匹配/端接至75欧姆或50欧姆?   

    如果您知道系统的器件型号或方框图、它可以帮我找到所需信息。  我是一个视觉学习者。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    ADV7850计划用于 CVBS 到 HDMI。 由于迹线非常短、因此无法在板上匹配 ADV7850。 我稍后再作决定。

    我将跟进并提供良好的接收者建议。

    我想注意的是、 当前需要具有输入变压器的 CVBS 100欧姆双绞线接收器。

    您无需任何图表即可回答该问题。

    此致,

    胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    您是否会将 OPA693视为接收器?  我还想说的是、如果您不想使用 OPA693、OPA354在这里可以取得很好的效果。

    我还可以帮助您将 OPA2674/77作为接收器进行设计;可以通过多种方法使用差分输出并转换为单端输出。  这可能是额外的工作、但会提供更简单的 BOM。

    我建议将 OPA693用作我的第一个建议、这是由于输出电流驱动和高带宽(用于电容驱动的稳定性)。

    您是否需要变压器建议或支持来设计接收放大器电路后置变压器?   

    如果我需要澄清、或者您有其他想法、请分享。   

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    感谢您的回答。

    位于当前线路驱动器(OPA2674)原理图下方的图片中。

    `s 器的输入侧将使用相同的隔离变压器。
    但我想在接收器输入上使用具有"电缆均衡"的东西
    如果这真的很重要。 然后(在 接收器均衡器")我可以使用 OPA693作为缓冲器来驱动两个负载-板载 ADV7850和
    用于外部视频设备(电视、录像机等)的电缆

    ——此致,

    胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    我更好地了解您的需求。  让我在 OPA693 (或相似)级之前草拟一个电缆均衡建议。

    感谢您分享变压器、这也对我有所帮助。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    有新消息吗?

    您能提供真正支持的链接吗? 我不能n`t 接下来的30天。

    此致,

    胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    明天我将向您发布有关电缆均衡电路的最新信息。  感谢您的耐心。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    这是我将用作指南的文档。  如果您发现 VCA822符合您的需求、欢迎您考虑它。  此文档用于 Cat5e 电缆均衡。

    https://www.ti.com/lit/an/sboa125/sboa125.pdf

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢... 你可以提供的所有20后(二十!) 等待了几天?
    请n`t 回答我以后的任何问题。 你也会节省我的时间和你的时间。