This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6624:NC 引脚

Guru**** 2608865 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1468155/lmh6624-nc-pin

器件型号:LMH6624

工具与软件:

大家好!


我对 LMH6624的 NC 终端有疑问。

向 NC 端子施加电压是否正常?

如果内部没有连接、我认为没有问题。

我之所以要对 NC 端子施加电压、是因为我要从其他公司的运算放大器更改为 LMH6624、但我想在不更改 AW 的情况下替换它。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    引脚未在内部进行连接。 虽然我不能直接建议将信号连接到器件上的 NC 引脚、 如果您考虑这样做、我可以帮助您做出明智的决定。 每个 NC 引脚、由于采用 SOIC-8封装、与普通8引脚 IC 一样、都连接到封装内部引脚/桥臂的内部部分。 对于这三个 NC 引脚、该引脚/金属部分未(通过导线)连接到 IC 芯片。 芯片上的五个信号焊盘粘合到引线框引脚。
    由于芯片未进行引线键合或电气连接至三个 NC 焊盘中的任何一个(这些焊盘相互隔离)、因此 NC 引脚不是芯片上任何电路的一部分。
    您可以根据此信息自行决定连接或不连接 NC 或 NIC (内部未连接)引脚的最佳做法。 对于 LMH6624、内部不连接这些 NC 引脚。 TI 的立场是不连接 NC 引脚。

    谢谢
    Vikas J