This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:比较器输出同时变为低电平并出现异常行为

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, TLV1824, LM339LV, LM317L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1465933/lm339-comparator-output-become-low-at-same-time-and-unexpected-behaviour

器件型号:LM339
主题中讨论的其他器件: TLV1824、、 LM317L

工具与软件:

您好、TI 团队

我将 LM339 IC 用于 SOC 指示器、电池电压为52.4V 至53.5V

目标是显示25%、50%、75%和100%

随附原理图和问题说明

25%、50%工作正常、但75%和100%同时开启、但当我使用 DMM 探头触摸时、工作正常

问题可能是什么?

请帮我解决这个问题

e2e.ti.com/.../soc-indication.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑某些输入电压超过了有效的共模范围、结束时比 VCC 低2V。 什么是 VCC 和 IN2+/−电压?

    如果这就是问题所在、就必须使用具有轨到轨输入的比较器。 对于不高于5V 的电源、请使用 LM339LV、否则使用 TLV1824。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IN2+ 26.856伏

    即 IN2  、26.857 伏。

    VCC 为33V、比较器的输出为低电平、这会驱动 LED 亮起、但仅在我探测时会发生这种情况

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是共模范围相关的问题。

    IN2+/IN2−电压相同(在5mV 失调电压范围内)、因此比较器可以进行切换。 (DMM 的输入阻抗有限、因此它会对电压略微产生影响。) 当 INx−电压高于 IN1+但低于 IN2+时、它的行为是怎样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您究竟要探测什么节点?

    您似乎在探测 LED (在输出侧还是 VCC_COMP 侧?)。

    只需记住、您的仪表将在您正在探测的任何点施加一个并联的10Meg 负载。 根据您正在探测的位置、它可能会改变电压电平。

    您的阈值非常接近-一点变化可以产生很大的影响。

    如果您探测节点内、则仪表会由于额外的10M 负载而导致140mV 的压降-因此读数很低。

    在探测分压器串时也有类似的效果:

    因此、请小心探测。 了解负载。

    请注意、当超过20V 时、一些"高阻抗"DMM (34401)进入10M 阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我正在使用 Fluke DMM

    我正在探测 IC 比较器输出侧、它直接连接至10兆欧姆。

    我做了10不,在10 , 4板的行为,像这个剩余的板工作正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪-探测输出应该不会影响输入。 要使 LED 亮起、输出必须为低电平。

    我假设您正在探测 GND 和引脚2 (Out1)之间。

    将10M 阻抗置于"低"输出端、即等效于接地的几欧姆电阻、不应产生任何差异。 这是因为电流不足以改变任何东西。

    具体是什么型号(85?) 您是否在使用 DMM? 覆盖范围如何? 您能否提供另一个显示 DMM 显示屏和前面板连接的视频?

    如果比较工作板和"错误行为"板之间的电压、该怎么办? 特别是每个分压器抽头、输出 R4_OUT 和 VCC_COMP。 LED 开启时每一侧的电压是多少(用于查找电流)。

    VCC_COMP 是否在所有 LED 打开时下降? 假设每个 LED 的5mA 为~μ A、则这是电源电流的20mA 摆幅。 齐纳二极管可能调节不佳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    问题在于我们猜测的布局,因为6块板工作正常,4个问题  

    是的、正如您提到的、齐纳电压不能很好地保持、无论如何齐纳电压都在 mV 范围内、感谢您的长期支持和指导

    谢谢你

    Venkatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh,

    TL431B 中可能存在大量并联电流变化、因此该电压基准可能不是预期的平坦。 上的 LED 数量竞争分流电流电源。  使用 LM317L 浮点稳压器等器件重新连接 D1可能会提高性能。  

    其他潜在的噪声改善措施、在 IN2+和 IN-节点处添加接地电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会做的

    由于这些是信号、因此建议电容器值、我是否可以使用 nF MLCC?

    请多多指教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh,

    这些电容器应该没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron Michallick