This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA615:ECL 至 TTL

Guru**** 2925400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA615, SN65ELT21, SN65LVDS2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1467746/opa615-ecl-to-ttl

器件型号:OPA615
主题中讨论的其他器件: SN65ELT21SN65LVDS2

工具与软件:

您好!

我要使用 OPA615、并需要通过在100MHz 重复的3ns 正脉冲来控制保持控制(引脚7)

我的时钟来自 ECL 输出、

您能给我一个关于 ECL 到 TTL 适配的问题,以控制 opa615的保持控制引脚吗?

您是否有可以提供帮助的特定组件? 开关周期或切换时间。

此致

Laurent  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA615的保持输入需要低电平信号驱动器来灌入一些电流、但 ECL 使用发射极开路输出。

    ECL 通常使用负电源。 您使用的是 ECL、PECL 还是 LVPECL? 时钟信号的确切电气特性是什么?相对于 OPA615接地的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    100MHz 时钟源将来自 Sy100EP195V 可编程延迟芯片的输出

    此元件由单个3.3V 电源供电

    该芯片的信息输入在 LVPECL 中配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SN65ELT21是一款 PECL 至 TTL 转换器、但仅适用于5V

    应用报告 差分 LVPECL、LVDS、HSTL 和 CM 之间的直流耦合 在图5中显示了如何端接 LVDS 接收器(例如 SN65LVDS2)的 LVPECL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯,我会努力的