This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0330S-Q1:+/-5V 中性接地设计帮助

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC0330S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1464845/amc0330s-q1-design-help-assistance-for--5v-earth-to-neutral

器件型号:AMC0330S-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

客户正在寻找用于测量接地中性点电压(最大值:5V、交流)的器件、该器件将进入其 ESP32 MCU。

找到芯片:AMC0330S-Q1

您能否确认这在这个设计上是否可行? 此外、要在输入中使用多大的电阻器值、以便实现预期的信号测量范围?

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    该器件应该正常工作、但它们的 MCU 位于哪个域将测量输出电压?  

    本文档可协助您进行电阻分压器设计: https://www.ti.com/lit/an/sbaa321/sbaa321.pdf

    在确定电阻大小时、他们可能需要注意预期的 EMC 测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 我的应用是 EV 充电器。 我希望测量接地和中性点之间的电压。 范围将为0v 至5V。 如果感测到的电压大于3V/5V、我的3.3V MCU 将停止系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    这是否用于绝缘监测、以确保系统正确接地?  

    如果是这样、该设计可能会有所帮助: https://www.ti.com/tool/TIDA-010232

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好感谢你的答复。 我将 使用万用表测量接地与中性线之间的电压(一个探头位于接地端、另一个探头位于中性线上)。感应到的值应连接到 MCU。这是我的要求